工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,我们已经尝试设计一个升压转换器,输入电压为12v,输出电压为15v,输出电流为7A。 我尝试在 Webench 中进行仿真、但我得到的实际输出为14V、而不是15V 、而且我无法使用具有相同输入电压的8A 等更高输出电流进行仿真。为什么会出现此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,我们已经尝试设计一个升压转换器,输入电压为12v,输出电压为15v,输出电流为7A。 我尝试在 Webench 中进行仿真、但我得到的实际输出为14V、而不是15V 、而且我无法使用具有相同输入电压的8A 等更高输出电流进行仿真。为什么会出现此问题?
尊敬的 Vignesh:
第一个查询。 在计算过程中、Rfbb 电阻器的值有轻微偏移。 我们已修复此问题、并将在10月中旬之前的下一个发布周期中在 TI.com 上提供修复程序。 目前、请使用 "选择替代器件"选项在原理图中将 Vout=15V 时的 Rfbb 电阻值手动更改为80.6K 欧姆。
我们将调查您第二个有关8A 的 WEBENCH 设计未创建的问题。 我们将很快就此再次与您联系。
谢谢、此致、
普拉文 B