This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61178:无法在 WEBENCH 工具中获得所需的输出电压

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844554/webench-tools-tps61178-can-t-able-get-desired-output-voltage-in-webench-tools

器件型号:TPS61178

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,我们已经尝试设计一个升压转换器,输入电压为12v,输出电压为15v,输出电流为7A。 我尝试在 Webench 中进行仿真、但我得到的实际输出为14V、而不是15V 、而且我无法使用具有相同输入电压的8A 等更高输出电流进行仿真。为什么会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    第一个查询。 在计算过程中、Rfbb 电阻器的值有轻微偏移。 我们已修复此问题、并将在10月中旬之前的下一个发布周期中在 TI.com 上提供修复程序。 目前、请使用 "选择替代器件"选项在原理图中将 Vout=15V 时的 Rfbb 电阻值手动更改为80.6K 欧姆。

    我们将调查您第二个有关8A 的 WEBENCH 设计未创建的问题。 我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    WEBENCH 设计由于不正确地违反了最高工作结温而失败。 我们正在处理此修复程序。 这将需要更多时间。 我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢、此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    Vout 稳定至14V 的电压现在是固定的。 这些更改将在长达两周的时间内显示在 TI.com 上。

    但是、8A 设计故障是由于 IC 温度超出建议的工作范围。 因此、无法针对上述输入条件创建 Webench 设计。  

    此致、

    Vishwanath