主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5170
工具/软件:Tina-TI
大家好、我目前正在使用 LM5170-Q1在 TINA TI 中为客户测试一些仿真。 但是、我对 产品页面上提供的 TINA TI 参考设计有一些疑问。
在我仿真的情况下、LM5170用作高电压(10V)和低电压(4V)电池之间的降压升压转换器。 然而、TINA TI 参考设计使用了一个称为'ISETA_DRIVER"的块、该块似乎是某种库、最初配置为48V Vin。 我想知道是否需要更改此块才能使我提供的新配置正常工作、因为目前我对 ISETA_DRIVER 如何影响结果略有困惑、并且我对其中使用的代码没有太多经验。 我是否甚至必须更改 ISETA_DRIVER 块中的任何内容、还是仅用于监控特定值? 目前、我已经能够在不更改上述模块的情况下获得稳定的配置。
谢谢你。