This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI/LM5170-Q1:LM5170-Q1的 Tina TI 仿真;ISETA_DRIVER 块

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846179/tina-ti-lm5170-q1-tina-ti-simulation-of-lm5170-q1-iseta_driver-block

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5170

工具/软件:Tina-TI

大家好、我目前正在使用 LM5170-Q1在 TINA TI 中为客户测试一些仿真。 但是、我对 产品页面上提供的 TINA TI 参考设计有一些疑问

在我仿真的情况下、LM5170用作高电压(10V)和低电压(4V)电池之间的降压升压转换器。 然而、TINA TI 参考设计使用了一个称为'ISETA_DRIVER"的块、该块似乎是某种库、最初配置为48V Vin。 我想知道是否需要更改此块才能使我提供的新配置正常工作、因为目前我对 ISETA_DRIVER 如何影响结果略有困惑、并且我对其中使用的代码没有太多经验。 我是否甚至必须更改 ISETA_DRIVER 块中的任何内容、还是仅用于监控特定值? 目前、我已经能够在不更改上述模块的情况下获得稳定的配置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assad、

    负责该部件的工程师目前不在办公室。 他将在28日的一周前回来。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assad、

    大多数情况下、如果我正确理解您的问题、您不需要对其进行修改。  但是、在我的行程中、我无法下载 TSC 文件。  您能给我一张您提到的内容的图片吗?   我会尽快回复、但由于我的行程安排、请预计会有一些延迟。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您在商务旅行中的回应。 我所指的部分是:  

    为了进一步解释我的问题:正如我在说明中所说的、我尝试将此器件仿真为10V 至4V (10A 总低压轨电流)的降压升压器件、但是我在获得正确的配置时遇到了困难、 我想知道是否必须在这个块中进行一些调整。 在降压模式下、我获得稳定的4V 电压、但在升压模式下、我无法将其达到10V、但仅达到5.5V 左右。我尝试了电感值 Lm1 = Lm2 = 11、45uH、电流感应电阻 Rcs1 = Rcs2 = 10m Ω (我通过数据表和 Excel 设计工具计算得出、开关频率= 100kHz)。 但是、在升压模式下、我只能通过大幅降低电流感应电阻器将其降低至10V、这是不可能的、因为我需要对这两种模式进行单一配置。 因此、我的问题是、该模块是否会影响我的测量结果以及如何影响。

    我希望您能帮助我解决这个问题、我期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5170没有相应的功能块、这些信号之间存在关系。 因此、我相信模型创建者会使用它来对一些信号进行分组。  我认为您无需在仿真中触摸它。

    谢谢、

    Youhao