This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:是否将太阳能电池板修改为电压降压稳压器、并将电流控制在电池上?

Guru**** 2620925 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/846235/tida-00120-modify-solar-panel-to-a-voltage-buck-regulator-with-current-controlled-to-the-battery

器件型号:TIDA-00120

您好、E2E、

你好。

我们有一位客户希望定制 TIDA-00120 (太阳能 MPPT 充电控制器参考设计)。 他询问是否可以连接24V 电池而不是太阳能电池板。 他认为 MPPT 算法应该被更改为一个闭环电流电压控制器。 他希望将 MPPT 算法修改为具有电池电流控制功能的闭环电压降压稳压器。 这是可行的吗?

TIDA-00120:  http://www.ti.com/tool/TIDA-00120#technicaldocuments

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电路本质上是一个降压转换器。 因此、它可以使用由固件决定的控制算法进行操作。 但是、我们可能没有连接到 PV 侧电池所需的所有保护电路。

    此致、

    Salil