Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00120 您好、E2E、
你好。
我们有一位客户希望定制 TIDA-00120 (太阳能 MPPT 充电控制器参考设计)。 他询问是否可以连接24V 电池而不是太阳能电池板。 他认为 MPPT 算法应该被更改为一个闭环电流电压控制器。 他希望将 MPPT 算法修改为具有电池电流控制功能的闭环电压降压稳压器。 这是可行的吗?
TIDA-00120: http://www.ti.com/tool/TIDA-00120#technicaldocuments
提前感谢。
艺术