This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/处理器 SDK-OMAPL138:不会创建 ROT/OMAP-L138/lcdk-06.00.07-Windows-x86-64安装:SDK 示例。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-OMAPL138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844599/webench-tools-processor-sdk-omapl138-rots-omap-l138-lcdk-06-00-00-07-windows-x86-install-sdk-samples-are-not-created

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

器件型号:ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
已安装。

步骤

将 CCS9.1 (CCS9.1.0.00010_win64.zip)安装到 C:TI。
安装在默认文件夹中的 Processor-SDK-ti-processor-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
3.run setupenv.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07。
4.run benchmarkProjectCreate.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07demosaudio-benchmark-starterkit。
使用 set 命令检查环境变量。

  4.项目中出现错误。

如何创建一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅本指南:

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Yordan。

    您的正确建议已解决问题。
    非常感谢。