器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
器件型号:ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
已安装。
步骤
将 CCS9.1 (CCS9.1.0.00010_win64.zip)安装到 C:TI。
安装在默认文件夹中的 Processor-SDK-ti-processor-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk-06.00.00.07-Windows-x86-Install.exe
3.run setupenv.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07。
4.run benchmarkProjectCreate.bat、位于 c:tidprocessor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07demosaudio-benchmark-starterkit。
使用 set 命令检查环境变量。
4.项目中出现错误。
如何创建一个?