This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55160-Q1:5V 时的工作问题

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845306/webench-tools-tps55160-q1-working-issue-with-5v

器件型号:TPS55160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55165-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用过 TPS55165-Q1降压/升压转换器、我们的输入电压范围为5V 至24V。 问题是、在5V 输入时、我们没有获得任何输出电压。  

我们需要一个工作电压介于4.2V 至24V 之间的转换器。 请建议任何其他选项或修改现有芯片设计的任何可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请使用 WEBENCH 电源设计器获取符合您输入/输出要求的可能解决方案。 请找到以下链接。

    https://webench.ti.com/power-designer/

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、此致、

    Praveen