Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55160-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS55165-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用过 TPS55165-Q1降压/升压转换器、我们的输入电压范围为5V 至24V。 问题是、在5V 输入时、我们没有获得任何输出电压。
我们需要一个工作电压介于4.2V 至24V 之间的转换器。 请建议任何其他选项或修改现有芯片设计的任何可能性。