工具/软件:WEBENCH设计工具
Webench 工具如何计算 RTrip 电阻器的值以及产生的 IOCP 值? 根据数据表计算、使用 Webench 中的 RTrip 电阻值计算 IOCP 值会产生比必要值大得多的 IOCP 值、从而使过流保护无用。
是否仍有人想了解 WEBENCH 认为其用于设计的 IOCP 值是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
Webench 工具如何计算 RTrip 电阻器的值以及产生的 IOCP 值? 根据数据表计算、使用 Webench 中的 RTrip 电阻值计算 IOCP 值会产生比必要值大得多的 IOCP 值、从而使过流保护无用。
是否仍有人想了解 WEBENCH 认为其用于设计的 IOCP 值是什么?
您好,Vishwanath,
在步骤1中、您发现了数据表错误。 虽然标题中的图4是跳闸引脚电流与温度间的关系、但这是不正确的、图表只是图3的副本、标题已更改。 在多个位置、包括第6页的电气特性和第15页的过流保护说明中、数据表显示斜率与温度间的关系为4700ppm/C 另请注意、图4 Y 轴标记为 OVP/UVP 阈值。
但是、我的问题实际上稍有不同。 Webench 会计算 RTrip 的值、但不提供有关 IOCP 的任何信息。 当我使用步骤3中的公式根据 Webench 提供的 RTrip 值计算 IOCP 时、IOCP 非常大。
我做的第一件事是检查第8.2.2节中的计算结果与典型应用。 使用公式7、其中 Rtrip=20k、Itrip=10uA @ 25C、CSD86350数据表中 Rdson =1.1m Ω、 Fsw=500kHz、L=0.44uH、 Vin=12V、Vout=1.2V、 然后计算 IOCP=25.18A。 8.2.2.1中的表格显示、Iover = 25A、这与 IOCP = 25.18A 的计算值相匹配。 这证实了我在电子表格中进行的计算实际上与数据表相匹配。 这也证实了我从 CSD86350中选择的 RDSon 值与典型应用中使用的值相匹配。
接下来在我的应用中找到 IOCP、因为 Webench 不输出过流值。 使用公式7以及 Webench 中的值 Rtrip=25.5K、Itrip=10uA、CSD86360数据表中的 Rdson =0.7m Ω、Fsw=650kHz、L=1.5uH、Vin=12V、Vout=5V、然后计算 IOCP=47A。 请注意、我选择的 Rdson 值与所选8.2.2中的数据表应用手册相同。 问题是我的应用只有15A 直流最大电流、Webench 的仿真显示了电感器的电流波形从未超过17A。 与17A 峰值电流的典型应用相比、计算出的 IOCP=47A 意味着过流保护基本上是无用的。
我的问题有多个、
1. Webench 为什么会为 IOCP 设置如此高的值?
2. Webench 使用 CSD86360的 Rdson 有什么价值?
3.为什么数据表为8A 应用设置 IOCP=25A?
Robbie 您好!
我已提出修改数据表图像的请求。 谢谢您的关注。
Wenech 设置 IOCP = 1.3*Iout。 但将其限制为1A 的最小值。
RDS 是温度和驱动器电压的函数。 0.7m Ω 是 CSD86360 数据表中给出条件下的典型 ZDS 值。 我们需要使用 M2 RDS 进行 RTrip 计算。
3.我们正在咨询此器件的应用团队、以了解有关 RTrip 计算和 IOCP 设置的更多信息。
如有任何疑问、请告知我们。
此致、
Vishwanath