This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53119:IOCP 和 RTrip 计算

Guru**** 2539430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/856619/webench-tools-tps53119-iocp-and-rtrip-calculations

器件型号:TPS53119

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 工具如何计算 RTrip 电阻器的值以及产生的 IOCP 值?  根据数据表计算、使用 Webench 中的 RTrip 电阻值计算 IOCP 值会产生比必要值大得多的 IOCP 值、从而使过流保护无用。

是否仍有人想了解 WEBENCH 认为其用于设计的 IOCP 值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    以下是通过以下方式完成的 Rtrip 计算的详细信息:

    步骤1:根据数据表第7页的第四张图表计算 Itrip。:

    步骤2:过流保护设置为最小值1A。

    步骤3:根据数据表公式7计算 VTRIP:

    步骤4:RTrip = Vtrip/Itrip。

    希望这能帮助您解决问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您仍然观察到不匹配情况、请发布您的计算结果。 您的新帖子将重新打开此主题。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    在步骤1中、您发现了数据表错误。  虽然标题中的图4是跳闸引脚电流与温度间的关系、但这是不正确的、图表只是图3的副本、标题已更改。  在多个位置、包括第6页的电气特性和第15页的过流保护说明中、数据表显示斜率与温度间的关系为4700ppm/C  另请注意、图4 Y 轴标记为 OVP/UVP 阈值。

    但是、我的问题实际上稍有不同。  Webench 会计算 RTrip 的值、但不提供有关 IOCP 的任何信息。  当我使用步骤3中的公式根据 Webench 提供的 RTrip 值计算 IOCP 时、IOCP 非常大。  

    我做的第一件事是检查第8.2.2节中的计算结果与典型应用。  使用公式7、其中 Rtrip=20k、Itrip=10uA @ 25C、CSD86350数据表中 Rdson =1.1m Ω、 Fsw=500kHz、L=0.44uH、 Vin=12V、Vout=1.2V、 然后计算 IOCP=25.18A。  8.2.2.1中的表格显示、Iover = 25A、这与 IOCP = 25.18A 的计算值相匹配。  这证实了我在电子表格中进行的计算实际上与数据表相匹配。  这也证实了我从 CSD86350中选择的 RDSon 值与典型应用中使用的值相匹配。

    接下来在我的应用中找到 IOCP、因为 Webench 不输出过流值。  使用公式7以及 Webench 中的值 Rtrip=25.5K、Itrip=10uA、CSD86360数据表中的 Rdson =0.7m Ω、Fsw=650kHz、L=1.5uH、Vin=12V、Vout=5V、然后计算 IOCP=47A。  请注意、我选择的 Rdson 值与所选8.2.2中的数据表应用手册相同。  问题是我的应用只有15A 直流最大电流、Webench 的仿真显示了电感器的电流波形从未超过17A。  与17A 峰值电流的典型应用相比、计算出的 IOCP=47A 意味着过流保护基本上是无用的。

    我的问题有多个、

    1. Webench 为什么会为 IOCP 设置如此高的值?  

    2. Webench 使用 CSD86360的 Rdson 有什么价值?

    3.为什么数据表为8A 应用设置 IOCP=25A?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    我已提出修改数据表图像的请求。 谢谢您的关注。

    Wenech 设置 IOCP = 1.3*Iout。 但将其限制为1A 的最小值。

    RDS 是温度和驱动器电压的函数。 0.7m Ω 是 CSD86360 数据表中给出条件下的典型 ZDS 值。 我们需要使用 M2 RDS 进行 RTrip 计算。

    3.我们正在咨询此器件的应用团队、以了解有关 RTrip 计算和 IOCP 设置的更多信息。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie

    跳闸电压需要大于0.2V 且小于3V。

    RTRIP x ITRIP  20kx10uA 为0.2V  、导通电阻 FET 较低、电流限制较高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    听起来我的所有计算都是正确的、但这会打开另一行问题。  

    由于同步 FET 的 Rdson 在本例中对实际电流限制阈值有直接的负面影响、如果 Vocl=0.2V、是否有其他方法可以降低实际电流限制?

    设计最大为15A 设计、但使用 Webench 设计、IOCP 可计算为37A。

    谢谢、Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

      我们将添加要显示在 WEBENCH 的"opval"部分中的 IOCP 计算值。 此时、我不确定除了增加 LS FET 的 Rdson 之外是否还有方法可以降低电流限制。 无论如何、我们将检查并尽快回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

      此时、提高 LSFET 的 Rdson 是降低电流限制的已知方法。

    即使 VTRIP 为0.2V、精度也可能会根据数据表具有+/-32%的变化。

    您是否希望我们为您提供备选器件型号建议?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

       只是想检查您是否需要有关此问题的进一步帮助。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    不需要、目前我不需要任何进一步的帮助。  这可以关闭。

    谢谢、Robbie