This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01509:用于断线检测的 TIDA-01509

Guru**** 2756645 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01509, ISO1211, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861448/tida-01509-tida-01509-for-wire-break-detection

器件型号:TIDA-01509
主题中讨论的其他器件: ISO1211TAS2770

您好!

我想知道 TIDA-01509是否适合我的应用。

我想检测功率放大器和负载之间的断线。 功率放大器为负载提供8hz 至500Hz 的信号频率。

如果输入电压与交流分量发生变化、系统会如何反应?

我应该修改什么以便系统可以正常工作?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissal、

    根据您的描述、如果您想检测 PA 输出端是否存在负载、我认为 ISO1211并不适合。 工作原理取决于输入线路的某些属性:它们必须是1类或3类的标准数字输入。 这些器件具有某些 I/V 特性、这些特性可能对 PA 输出无效。

    相反、我建议查看以下应用手册:
    D 类放大器外部负载诊断

    如果您不使用 D 类、我相信您可以对其进行修改、以适用于您的案例

    谢谢、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    非常感谢你的帮助。 此应用程序肯定更适合我的需求。

    我使用的是具有高功率的 H 类放大器。 由于电流很高、我想在外部负载诊断的输入端使用电压和电流传感器。 此外、我需要在负载使用时完成诊断。 (因为我们无法检测负载何时被使用)

    在我的案例中,您是否有任何关于使用此解决方案的建议?

    瓦萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissal、

    是的、汽车 D 类放大器上的负载诊断功能完全符合您的要求。 它可以在功率级开始工作之前检测负载情况。

    对于实时 I/V 检测、我想您可能需要一些仪器放大器以及 ADC。  

    那么、您是否需要有关 D 类器件选择的任何帮助?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。

    我已经在使用放大器。

    我还有一个问题、在文档中、它说"我们首先让 TI 确保放大器输出达到高阻态"。 在我的应用中、我需要确保即使在使用负载时也能完成诊断。 因此、在这种情况下、放大器的输出将是从低频到1kHz 的信号。

    我尝试使用 Kicad 模拟系统、但使用运算放大器的 PSpice 模型、因此我不知道它将如何反应。 你有什么想法吗?

    瓦萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissal、

    负载诊断程序只能在输出级变为高阻态后执行。 例如、如果您正在播放输出信号、加载诊断命令将中断播放、然后执行诊断。 这是为了在播放前保护 D 类功率级和负载。

    您似乎需要在输出端进行实时 I/V 检测。 您是否希望使用运算放大器或某些电流感应器件来完成此工作?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    你是对的。 起初、我考虑使用电压和电流感应、然后使用比较器和微分器 来检测 低电流、使用比较器来检测 高电压。 由于信号的频率变化、原理图变得非常复杂、我不是因为它的可靠性。 所以我在寻找一个更简单的东西,因为我不是一个电子学专家。

    瓦萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissal、

    您可以看看 TAS2770、它具有集成的 I/V 感应功能。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wissal、

    正如 Hao 提到的、TAS2770集成了 I/V 感应。 如果您对该器件或备选器件感兴趣、请启动新的 E2E 主题、我们的团队将提供支持和建议。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.