Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01509, ISO1211, TAS2770
主题中讨论的其他器件: ISO1211、 TAS2770
您好!
我想知道 TIDA-01509是否适合我的应用。
我想检测功率放大器和负载之间的断线。 功率放大器为负载提供8hz 至500Hz 的信号频率。
如果输入电压与交流分量发生变化、系统会如何反应?
我应该修改什么以便系统可以正常工作?
非常感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01509, ISO1211, TAS2770
您好!
我想知道 TIDA-01509是否适合我的应用。
我想检测功率放大器和负载之间的断线。 功率放大器为负载提供8hz 至500Hz 的信号频率。
如果输入电压与交流分量发生变化、系统会如何反应?
我应该修改什么以便系统可以正常工作?
非常感谢你的帮助。
您好、Wissal、
根据您的描述、如果您想检测 PA 输出端是否存在负载、我认为 ISO1211并不适合。 工作原理取决于输入线路的某些属性:它们必须是1类或3类的标准数字输入。 这些器件具有某些 I/V 特性、这些特性可能对 PA 输出无效。
相反、我建议查看以下应用手册:
D 类放大器外部负载诊断
如果您不使用 D 类、我相信您可以对其进行修改、以适用于您的案例
谢谢、
Ahmed
您好 Hao、
感谢你的帮助。
我已经在使用放大器。
我还有一个问题、在文档中、它说"我们首先让 TI 确保放大器输出达到高阻态"。 在我的应用中、我需要确保即使在使用负载时也能完成诊断。 因此、在这种情况下、放大器的输出将是从低频到1kHz 的信号。
我尝试使用 Kicad 模拟系统、但使用运算放大器的 PSpice 模型、因此我不知道它将如何反应。 你有什么想法吗?
瓦萨尔