This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:补偿和功能说明

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LMV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861509/pmp7282-explanation-of-compensation-and-functionality

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116LMV431A

您好、先生、

请解释一下 PMP7282中的 II 型补偿是如何用于多相降压转换器的、第2个 LM5116控制器在反相后从第1个控制器的 COMP 引脚获得反馈。

1.此反馈功能有何帮助?

2.使用 LMV431A 运算放大器和1.24V 基准电压是否有任何特殊原因?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。  我们已收到您的查询并将其转发给我们的电源设计服务团队。  我们在感恩节假期期间、您的问题已经出现。  该小组将于12月2日(星期一)回到办公室。  您届时应该会听到我们的声音。

    此致、

    J. Fullilove

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    对于电流模式控制、电感器电流与控制电压成正比、控制电压是 COMP 引脚上的误差放大器输出。  强制第2个控制器的 COMP 引脚电压与第1个控制器匹配、两个功率级将提供相同的输出电流。

    由于 LM5116上的误差放大器是标准运算放大器、因此误差放大器输出不能直接连接在一起、否则它们将相互对抗。 在这种情况下、使用了一个基准电压等于 LM5116内部 Vref 的外部放大器。 为了覆盖 COMP 电压的动态范围、外部放大器使用2倍的因数来降低第二个控制器的电压、然后再升高。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Sheehan:

    感谢您的回复、同时使用外部放大器使 LM5116内部运算放大器的输出保持不变。 这种向下扩展是实现此目的的最佳方法、或者 LM5116提供任何其他选项。

    1.运算放大器是否有任何阻抗匹配需要注意 LM5116主器件和从器件?

    2.是否可以为 LM5116 (主器件和从器件)提供相同的输出分压器电压反馈?

    谢谢、此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    外部放大器必须具有 一定的比例因子才能满足 COMP 电压的动态范围、即从大约1V 到3V。   系数1太低 、所以我选择系数2、效果非常好。

    由于偏置非常低、因此无需进行阻抗匹配。

    不可以、主器件控制来自分压器的输出电压、而从器件跟随主器件进行电流共享。

    此致、

    Bob