This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:多摄像头启动

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756, TIDA-00421, DS90UB964-Q1, TIDA-00455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861376/tida-00421-multiple-camera-bring-up

器件型号:TIDA-00421
主题中讨论的其他器件:DRA756DS90UB964-Q1TIDA-00455

您好!

我们使用 TIDA-00421参考光绘文件制造了摄像头模块、CPU 板使用 DRA756处理器进行设计。 摄像头连接到 DRA756 SoC、如以下方框图所示。

到目前为止、我们能够通过 OV490_1从摄像头1流式传输视频、但摄像头2未流式传输。 由于 OV490可以捕获两个摄像机详细信息 、请指导我同时打开两个摄像机。

此致

Bharati

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharati、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。  我们已收到您的查询并将其转发给我们的汽车系统设计团队。  我们在感恩节假期期间、您的问题已经出现。  该小组将于12月2日(星期一)回到办公室。  您届时应该会听到我们的声音。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作。

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Bharati、

    请参阅 DS90UB964-Q1四路 FPD-Link III 解串器集线器数据表的第27/28页、其中提供了 CSI-2模式虚拟通道映射的示例。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请参阅 TIDA-00455、可通过以下链接找到: http://www.ti.com/lit/ug/tiducb9/tiducb9.pdf。  本文档也将有助于回答您的问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt