This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6672:评估 PMP6672中的 TPS23754

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861433/pmp6672-evaluation-of-tps23754-in-pmp6672

器件型号:PMP6672
主题中讨论的其他器件:TPS23754TPS23754EVM-420TPS23754EVM-383

您好!  

我正在决定新项目的 PoE IC 供应商。  为了测试 TI TPS23754、我希望将其与我们首选的 PoE 注入器连接、最好在 PMP6672设计中进行连接。  

是否有方法可以访问此设计(或类似设计)、而不必 从头开始在 TPS23754周围实现所有功能?

此致、  

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berge、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。  我们已收到您的查询并将其转发给我们的电源设计服务团队。  我们在感恩节假期期间、您的问题已经出现。  该小组将于12月2日(星期一)回到办公室。  您届时应该会听到我们的声音。

    此致、

    J. Fullilove

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP6672与 TPS23754EVM-420采用相同的设计、并进行了一些更改以提高效率。  有一个新的反激式变压器、同步 FET、并且延迟时序已经被调整。  这使得效率提高了3-4%。   PMP6672组装在 TPS23754EVM-420 PCB 上、因此 TPS23754的运行对于任一电路板都应相同。  我们不对 PMP6672电路板进行库存盘点。  TI store 提供 TPS23754EVM-420、是获取电路板进行测试的最快方式。

    谢谢、

    David Strasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、  

    当我转到该页面时、事实证明 TPS23754EVM-383更像我所需要的、所以我将转到该页面。  

    感谢您指引我正确的方向。

    Børge μ A