主题中讨论的其他器件:TPS23754、 TPS23754EVM-420、 TPS23754EVM-383
您好!
我正在决定新项目的 PoE IC 供应商。 为了测试 TI TPS23754、我希望将其与我们首选的 PoE 注入器连接、最好在 PMP6672设计中进行连接。
是否有方法可以访问此设计(或类似设计)、而不必 从头开始在 TPS23754周围实现所有功能?
此致、
Børge μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在决定新项目的 PoE IC 供应商。 为了测试 TI TPS23754、我希望将其与我们首选的 PoE 注入器连接、最好在 PMP6672设计中进行连接。
是否有方法可以访问此设计(或类似设计)、而不必 从头开始在 TPS23754周围实现所有功能?
此致、
Børge μ A
PMP6672与 TPS23754EVM-420采用相同的设计、并进行了一些更改以提高效率。 有一个新的反激式变压器、同步 FET、并且延迟时序已经被调整。 这使得效率提高了3-4%。 PMP6672组装在 TPS23754EVM-420 PCB 上、因此 TPS23754的运行对于任一电路板都应相同。 我们不对 PMP6672电路板进行库存盘点。 TI store 提供 TPS23754EVM-420、是获取电路板进行测试的最快方式。
谢谢、
David Strasser