器件型号:TIDA-00961
您好!
我在电流环路中运行系统(即 INC_BUILE=2)、当我将表达式窗口中的"uspwmEnable"变量从0更改为1 (这意味着我开始切换时) 'OCP_FAULT" 变量设置为高电平、但我正在探测输入电流是否超出阈值、然后我浏览变量设置的代码
if ((PWM_TRIP_STATUS (LOW_FREQ_PWM_BASE)&LOW_FREQ_PWM_DCBEVT1)!= 0)
{
交叉状态=交叉状态_default;
if (boardStatus=boardStatus_NoFault)
{
guiVrmsEMAvg=0;
}
OCP_Fault = 1;
boardStatus=boardStatus_OverCurrentTrip;
}
这是功能。 然后、我得到数字比较 B 事件1标志置1 (DCBEVT1)。 您能不能帮助解释设置此标志的原因
谢谢
Yashwanth