This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859343/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

我在电流环路中运行系统(即 INC_BUILE=2)、当我将表达式窗口中的"uspwmEnable"变量从0更改为1 (这意味着我开始切换时) 'OCP_FAULT" 变量设置为高电平、但我正在探测输入电流是否超出阈值、然后我浏览变量设置的代码

if ((PWM_TRIP_STATUS (LOW_FREQ_PWM_BASE)&LOW_FREQ_PWM_DCBEVT1)!= 0)

交叉状态=交叉状态_default;
if (boardStatus=boardStatus_NoFault)

guiVrmsEMAvg=0;

OCP_Fault = 1;
boardStatus=boardStatus_OverCurrentTrip;

这是功能。 然后、我得到数字比较 B 事件1标志置1 (DCBEVT1)。 您能不能帮助解释设置此标志的原因

谢谢

Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您关注我们的设计。 我们的专家将 在工作日回来与您交流。 感谢您的理解。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尽快帮助我解决此问题。

    谢谢

    yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位反映了 CMPSS 从电路板上看到了过流情况。

    这是您构建的新电路板吗? 电路板之前是否经过过测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅使用 TIDA-00961电路板。 我在开环中进行了测试(INC_BUILE=1)。 我正在使用电流探头测量输入电流、它不超过阈值。 当我开始切换时,我仅加载20%(这意味着当我从  表达式窗口启用 uspwmEnable 标志时)   OCP_FAULT 标志设置为高电平。

    谢谢

    Yashwanth