This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:TIDA-00643

Guru**** 2540010 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643, TMS320F28027, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/854497/tida-00643-tida-00643

器件型号:TIDA-00643
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027DRV8305

您好!

我指的是参考设计 TIDA-006643、它指定了15安培的电流限制。 我正在尝试设计一个能够处理更多电流的版本。 此设计中的 MOSFET 可以处理更多电流。 因此、我想知道哪些组件将电流限制为15A。我有两个假设。 第一个假设是电路板本身的布局或电流感应电阻器的额定值?  

 我想知道是否还有其他需要更换的东西。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从设计角度来看、您可以正确地看到、传感电阻器和电路板布局可能是限制电路板电流能力的两个因素。 感应电阻为.007欧姆,因此如果15A 流过它们,则0.007*15A =.105V,这意味着增益设置必须为10或20V/V 如果感应电阻器是限制因素、则可以将增益降低到10V/V 和/或减小感应电阻器值。 我认为 PCB 可能会处理更多电流、它刚刚经过测试、最高可达到15A 限制、以确保它可以在该处运行、但直到电路板发生故障时才进行测试。 您还可以使用更厚的铜制造它、它可以处理更大的电流。

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在我的系统中、增益已经为10V/V 我再也不能再降低它了。 因此、我认为实现此目的的唯一方法是降低设计中的分流电阻或更改 PCB 的电路板布局。  

    我还有一个与此相关的问题。 头文件 user.h 中的参数 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 是否受15A 电流限制的限制,或者是否有其他参数对其进行限制? 我只能将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 增加到23A、但我想增大它。

    如果我设法通过改变分流电阻或 PCB 设计来增加电流,那么我是否能够将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 增加到23A 以上 ?

    我将在测试和验证建议的实现时发出通知。

    谢谢、

    Anushka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我对 TIDA-00643的软件不是很熟悉、因此我不知道您是否可以将其提高到更高。 如果您确实更改了电路板上的分流电阻、请记住在代码中找到使用之前分流电阻值的公式、并将其更改为您的新数字。

    此致、

    Michael W.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我将分流电阻更改为较低的值以允许约38A 的电流,并更改了以下参数以补偿变化以允许30A:

    USER_MOTOR_MAX_CURRENT

    IQ_FULL_SCALE_CURRENT  

    ADC_FULL_SCALE_CURRENT

    我的电路板仍然无法拉取超过15A 的电流。栅极驱动器或微控制器单元是否可以限制它? 根据您的建议、我查看了 DRV8305和 TMS320F28027、但我找不到其中任何一个的最大工作电流。 请帮帮我。

    谢谢、

    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    我看不到 DRV8305将如何限制电流量。 当看到最大电流时、您的电机以多快的速度运行? 代码中必须有其他东西限制电流。 当电流达到最大值时、相位上的最大占空比是多少?

    此致、

    Michael