主题中讨论的其他器件: TMS320F28027、 DRV8305
您好!
我指的是参考设计 TIDA-006643、它指定了15安培的电流限制。 我正在尝试设计一个能够处理更多电流的版本。 此设计中的 MOSFET 可以处理更多电流。 因此、我想知道哪些组件将电流限制为15A。我有两个假设。 第一个假设是电路板本身的布局或电流感应电阻器的额定值?
我想知道是否还有其他需要更换的东西。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我指的是参考设计 TIDA-006643、它指定了15安培的电流限制。 我正在尝试设计一个能够处理更多电流的版本。 此设计中的 MOSFET 可以处理更多电流。 因此、我想知道哪些组件将电流限制为15A。我有两个假设。 第一个假设是电路板本身的布局或电流感应电阻器的额定值?
我想知道是否还有其他需要更换的东西。
谢谢
您好!
从设计角度来看、您可以正确地看到、传感电阻器和电路板布局可能是限制电路板电流能力的两个因素。 感应电阻为.007欧姆,因此如果15A 流过它们,则0.007*15A =.105V,这意味着增益设置必须为10或20V/V 如果感应电阻器是限制因素、则可以将增益降低到10V/V 和/或减小感应电阻器值。 我认为 PCB 可能会处理更多电流、它刚刚经过测试、最高可达到15A 限制、以确保它可以在该处运行、但直到电路板发生故障时才进行测试。 您还可以使用更厚的铜制造它、它可以处理更大的电流。
此致、
Michael
您好、Michael、
在我的系统中、增益已经为10V/V 我再也不能再降低它了。 因此、我认为实现此目的的唯一方法是降低设计中的分流电阻或更改 PCB 的电路板布局。
我还有一个与此相关的问题。 头文件 user.h 中的参数 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 是否受15A 电流限制的限制,或者是否有其他参数对其进行限制? 我只能将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 增加到23A、但我想增大它。
如果我设法通过改变分流电阻或 PCB 设计来增加电流,那么我是否能够将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 增加到23A 以上 ?
我将在测试和验证建议的实现时发出通知。
谢谢、
Anushka
您好!
感谢您的回答。 我将分流电阻更改为较低的值以允许约38A 的电流,并更改了以下参数以补偿变化以允许30A:
USER_MOTOR_MAX_CURRENT
IQ_FULL_SCALE_CURRENT
ADC_FULL_SCALE_CURRENT
我的电路板仍然无法拉取超过15A 的电流。栅极驱动器或微控制器单元是否可以限制它? 根据您的建议、我查看了 DRV8305和 TMS320F28027、但我找不到其中任何一个的最大工作电流。 请帮帮我。
谢谢、
Anushka