This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28710:在 TINA-TI 中创建 UCC28710组件时出现问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10351, UCC28710, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855501/webench-tools-ucc28710-problem-creating-the-component-of-ucc28710-in-tina-ti

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP10351TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们正在使用 TINA-TI 仿真工具、我们在该平台上是新手。 我们希望在 TINA-TI 上对 PMP10351参考设计进行仿真。 我们希望在 TINA-TI 中创建 UCC28710组件。 但是、当我们导入文件时、会出现错误(image Sketch3.png)。 我们正在从"slum538)文件导入文件。 我们将关注"slva527" pdf 文件。  

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了 UCC28710/ucc2871x Tina 模型的瞬态模型。  因此、您不必将 Spice 模型转换为 Tina 模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经下载了这些文件、并尝试打开 UCC28710模块文件、但我在 TINA-TI 中遇到了错误。  

    我将执行以下步骤

    1.下载文件(slum538) UCC2871x TINA-TI 瞬态 Spice 模型 >>文件>>导入>> PSpice .net >>从 sumph 538中选择 LIB 文件>>编译  

      Result =在我的第一个帖子中出现的上述错误。

    2.下载文件(slum538) UCC2871x TINA-TI 瞬态 Spice 模型 >>打开>>浏览文件并从 sumph 538中选择.tsm 文件>>编译   

      结果=  

    3.下载 UCC2871x PSpice 瞬态模型的(Slum464)文件 >>文件>>导入>> Pspice.Net >>浏览文件并选择 UCC28710 .LIB 文件>>编译

    结果=  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我使用了 UCC2871x TINA-TI 瞬态参考设计、它打开良好。

    我不确定您使用的模型来自哪里。  您似乎正在尝试将 Spice 模型转换为 Tina。  您应该能够使用 Tina 模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike O

    我想将该模型用于特定应用、我想在 TINA-TI 组件中添加该模型。 我首先尝试编译该文件、然后尝试在 TINA-TI 中创建新宏。 如果我使用 UCC28710模型的参考设计、那么它肯定在 TINA-TI 中打开、但我无法在不同的电源设计中使用该模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我听说 e2e 上的其他人抱怨 Tina 中的 Spice 转换工具不起作用。  我向 Tina 支持团队报告了这一情况。

    但是、在平均时间内、我将使用 Tina 模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。 我想、您理解我的问题、并且您将尽快向 TINA 团队报告。 如果您得到任何解决方案或提示、请告诉我。

    谢谢、此致、