This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMV7231:LMV7231:未使用输入引脚的正确端接与放大器;COPOL 引脚功能

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855163/webench-tools-lmv7231-lmv7231-proper-termination-for-unused-input-pins-copol-pin-function

器件型号:LMV7231

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

所有、

希望这对您有所帮助。

我使用 LMV7231监控5个电压源、而不是6个电压源。 IN6、+IN6和 CO6的正确端接是什么? 它们是否应接地或保持断开? 或者、您是否建议将这些引脚中的每个引脚连接到特定负载? 请告诉我。

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad

    为了防止不必要的输出切换、最好将比较器的输出置于已知状态。  建议将同相输入连接到 V+、将反相输入连接到 GND。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的反馈。 非常感谢。

    艾哈迈德