Other Parts Discussed in Thread: LMV7231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV7231 工具/软件:WEBENCH设计工具
所有、
希望这对您有所帮助。
我使用 LMV7231监控5个电压源、而不是6个电压源。 IN6、+IN6和 CO6的正确端接是什么? 它们是否应接地或保持断开? 或者、您是否建议将这些引脚中的每个引脚连接到特定负载? 请告诉我。
此致、
Ahmad