This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01455:TIDA-01455 LMG3410R070漏极压摆率

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853229/tida-01455-tida-01455-lmg3410r070-drain-slew-rate

器件型号:TIDA-01455

在 TIDA-01455参考设计中、顶部和底部开关有不同的 RDRV 电阻器。 它们定义了 GaN 开关瞬态过程的压摆率。
在顶部开关中、使用100k 电阻器、而在底部开关中使用100k 电阻器和68k 电阻器的并联连接。 如果我理解正确、它会为开关提供不同的压摆率。 为什么?

顶部开关:

底部开关:

如何正确选择压摆率?

顺便说一下、在物料清单中、没有 Q4 MOSFET 可实现68k 的额外电阻(而 Q4在方案上保持不变)。 为什么? 也许它与第一个问题有某种关联:也许我们只需要一个没有68k 并联的100k 电阻器?

我们是否真的需要在三相逆变器中使用该晶体管 Q4来进行自举电容器充电? 以及如何在自举充电过程中确定合适的电阻? 也许在充电期间减少底部开关的初始 PWM 周期时间就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、大家好、早上好 、您的问题已转发给我们的工业电机驱动团队、以供审核和回答。  周末一样、请让我们一直到周一回答您的问题。   

    此致

    J. Fullilove

    参考设计运营经理

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    您可能已经查看了 Altium 文件。 Altium 编辑器默认视图将所有绘制的零部件显示为存在。 但是、Altium 允许变体、为最终电路板选择的变体显示在原理图的 TIDA 产品文件夹中(tidrsoc4.zip 文件中的 TIDA-01455-E1 (001).pdf)。 此文件的链接如下 :www.ti.com/.../tidrso4  在最终原理图中、组件标记为"DNP"、这就是它们不在 BOM 中的原因。

    此致、  

    Ingolf