Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, UCC28630, TLV1117
器件型号:TIDA-00367
您好!
已成功构建 SMPS、它似乎在空载情况下工作、并且也具有55W 负载(24V/55W 灯负载)。 输出电压约为19.6V。 SMPS 看起来正常、同时具有短路保护。
事情进展顺利、感谢大家在各个方面表现出色。
我看到的问题:
第一。 噪声很小。 噪声随输出端的负载而变化。 起初、我以为是来自变压器、但情况似乎并非如此。 变压器由专业供应商制造。 它已被清漆、烘烤等。
噪音还能来自哪里? 看看周围,我看到有人谈论电容器产生噪声,这真的是真的吗?
2。 将负载从灯更改为无刷直流电机及其控制器。 该设置适用于商用现成 SMPS、效果相当好。 但是、当我从考虑中的 SMPS 进行供电时、设置会变得非常疯狂。 由于电源噪声、控制器似乎被复位。
游标部分是、同一电机和控制器在考虑中的 SMPS 上运行良好大约一周。 突然、我遇到了 MLCC 栅极驱动器(DRV8305)和与 BLDC 控制器对 MOSFET 的故障。 之后、确定了问题、电机除了我们讨论的 SMPS 之外、与其他所有部件完美配合运行。
因此、为了进行测试、添加了一个10、000uF/50V 电解电容器以及一个470uH 环形电感器作为 LC 滤波器、以滤除电源纹波。 不过、对于 LC 滤波器、电机和控制器的行为完全相同。
通过查看与负载连接的示波器上的波形、我们尝试查看 SMPS 输出端的纹波、纹波电压小于0.5V。
现在,我的问题是,如何确定 SMPS 的问题?
谢谢、
制造商