This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMC662:LMC662 Spice 模型

Guru**** 2614315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825101/webench-tools-lmc662-lmc662-spice-model

器件型号:LMC662

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我已经绘制了一个包含 LMC662A 的电路、这是我在 TINA-9中找到的最接近 LMC662的电路。 但它不包含任何规格、例如、根据仿真器、我可以输入1000V 到仿真器中、它仍能正常工作。 我已经尝试通过下载并解压缩 RAR Zip Extractor Pro 来输入 TI Webench Spice 模型中的 LMC662 SPICE 模型、但这为我提供了下面显示的脚本、当您使用记事本打开该组件时、它不会提供任何有关该组件的数据。 这是否适合导入到我的库中? 如果没有、请告诉我如何获得我需要的。

脚本:-

德州仪器模型清单:2019年7月29日
所有型号均属于德州仪器(TI)的财产,并受使用条款的约束。

文件夹:TI_models_201907290924_01295

TI 文献编号-> filename.zip "描述"

SNOM170 -> LMC662_PSpice Model_SNOM170.zip "LMC662 PSPICE 模型"

此致、

Alan Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您可以在以下位置找到 LMC662 PSPICE 模型: http://www.ti.com/product/LMC662/toolssoftware。 此文件包含此模型的 SPICE 代码。 您可以在 TINA 中将此文件转换为宏图标。 我已经为您完成了这项工作。 请查找此主题的附件。  

    e2e.ti.com/.../LMC662.TSC

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bala、您好、非常感谢您的快速响应。 但不幸的是,它没有解决我的问题-它只是使我找到了与以前相同的文件:-

    您的第一个链接引导我进入一个邀请我单击 LMC662 PSPICE 模型的页面。 当我这样做时,我得到了一个 zip 文件:- Snom170.zip。  我使用 RAR Zip Extractor Pro 打开了它。 这给了我两个文件:LMC662A.MOD 和 LMC662B.MOD。  我无法打开这些文件、我应该如何处理它们?  

    然后、我尝试单击您的第二个链接。 这为我提供了 TINA-9中的 LMC662模型、但与我已经拥有的 LMC662A 类似、它中没有模型参数。 因此、假设在条件不适合时也无法识别。

    我认为 LMC662 Spice 模型没有什么特别之处。 我在 Webench.ti.com/webench5/spicemodels/#页面上点击的任何型号都会遇到同样的问题。 因此、很明显、我做了一些错误。 有人能告诉我这是什么吗?

    顺便说一下、我观看了有关安装 SPICE 模型的 TI 视频、但这只是向我展示了我应该获取的数据文件类型、但不应该...

    此致、

    Alan Morris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我之前的线程中附加的文件包含 LMC662A.mod 和 LMC662B.mod 的模型(这些是您无法在 TINA 上打开的文件)。 我在其中创建了一个宏、以便您可以使用它们来仿真您的电路。  

    我在下面附上了一个示例电路供您参考。 附加电路采用 G =-5的反相配置。  

    e2e.ti.com/.../LMC662A.TSC

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我完全困惑。 我真正想要的是一个 LMC662器件、它将其及其所有参数添加到我在 Tina-9中的运算放大器列表中。 但是你把它作为宏交给了我、就像 TINA-9中的所有其他宏一样、它没有参数。  

    为什么有两个(A 和 B)?

    为什么其中一个有三个"9"端子?

    LMC662A 与 TINA-9中的宏列表中的 LMC662A 不同吗?

    如何将您的宏插入到电路中? 我尝试了复制和粘贴、但这不起作用。

    我已经尝试过您的电路,发现就像我在最初的问题中发现的那样,您可以在其中输入1000V,它似乎运行得很好! 当然不是,因为它的最大输入应该是+15V。

    我也不知道为什么我无法从 Webench 中提取并安装 LMC662。 除非我知道自己做错了什么、否则每次我想使用 Webench 列表中的一个、我都需要 TI 支持帮助

    请帮助。

    此致、

    Alan Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    • 我完全困惑。 我真正想要的是一个 LMC662器件、它将其及其所有参数添加到我在 Tina-9中的运算放大器列表中。 但是你把它作为宏交给了我、就像 TINA-9中的所有其他宏一样、它没有参数。

    "无参数"是什么意思?

    • 为什么有两个(A 和 B)?

    这些是与我们当前架构不同的旧版本 PSPICE 模型。 B 是 A 的修订版本。我刚刚检查了版本 B 是否正常工作、因此请继续使用版本 A

    • 为什么其中一个有三个"9"端子?

    您在哪里可以看到它?

    • LMC662A 与 TINA-9中的宏列表中的 LMC662A 不同吗?

    是的、它与 TINA-9中列出的宏相同

    • 如何将您的宏插入到电路中? 我尝试了复制和粘贴、但这不起作用。

    我的宏应该与 TINA-9宏相同。 您只需单击运算放大器图标并将 Ctrl+C 和 Ctrl+V 添加到您的电路中即可。  

    • 我已经尝试过您的电路,发现就像我在最初的问题中发现的那样,您可以在其中输入1000V,它似乎运行得很好! 当然不是,因为它的最大输入应该是+15V。

    这些模型旨在以这种方式工作。 但实际上、如果在实验室中尝试同样的方法、则会损坏器件。  

    • 我也不知道为什么我无法从 Webench 中提取并安装 LMC662。 除非我知道自己做错了什么、否则每次我想使用 Webench 列表中的一个、我都需要 TI 支持帮助。

    此器件的型号较旧。 将来、如果您尝试为较新的器件下载模型、Webench 还应为您提供 TINA 的宏和示例电路(较新的模型包含这些模型)。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    很抱歉耽误了这么多时间。 以下是您的问题和意见的答案:-

    1) 1)我在任何宏上都看不到任何参数、直到我意识到您必须"输入宏"才能看到它们。 他们对我来说不是很有用,但至少我知道他们在那里。

    2) 2)三个"9"终端是在我将其放入 TINA 页面后立即发送给我的"A"宏上显示的内容。

    3) 3)我尝试只单击运算放大器符号、Ctrl C、CTL V、但它不起作用-未复制任何内容。

    虽然我的所有问题都没有得到解答、但我认为我们现在应该结束这一主题、因为我觉得我们没有更接近解决方案。 由于您说 LMC662A 与我一直使用的 LMC662A 相同、因此我的电路图可能完全正常。

    再次感谢您的观看。

    此致、

    Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morris、

    很抱歉、我已尽力回答您的问题。 但是、我无法完全理解您的一些问题。  

    简而言之、TINA 库中的 LMV662A 宏与产品文件夹中提供的 PSPICE 模型相同。 如果您将来遇到任何问题、请随时开始新的主题。 如果难以对问题进行措辞、请随时附上屏幕截图、因为这样可以更轻松地理解您的问题。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bala。

    我认为我需要更多有关 TINA 的实践、这样我就能够更好地发现我的问题。

    此致、

    Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    没问题。 以下是有关 TINA 的一些培训视频: https://training.ti.com/tina-ti-video-training-series

    此致、

    Bala Ravi