请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 工具/软件:WEBENCH设计工具
我目前正在尝试使用 LM5117PMHX/NOPB 进行设计、每当我尝试使用此器件创建新设计或修改现有设计时、我都会收到一条错误消息、表示无法使用我的给定输入和/或当前器件创建设计。 我很确定这是一个错误、因为我尝试使用以前在该器件中使用的相同设计限制、以前没有给出错误、现在给出了错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我目前正在尝试使用 LM5117PMHX/NOPB 进行设计、每当我尝试使用此器件创建新设计或修改现有设计时、我都会收到一条错误消息、表示无法使用我的给定输入和/或当前器件创建设计。 我很确定这是一个错误、因为我尝试使用以前在该器件中使用的相同设计限制、以前没有给出错误、现在给出了错误。