This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5117:LM5117 Webench 工具问题

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825143/webench-tools-lm5117-lm5117-webench-tool-issue

器件型号:LM5117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我目前正在尝试使用 LM5117PMHX/NOPB 进行设计、每当我尝试使用此器件创建新设计或修改现有设计时、我都会收到一条错误消息、表示无法使用我的给定输入和/或当前器件创建设计。 我很确定这是一个错误、因为我尝试使用以前在该器件中使用的相同设计限制、以前没有给出错误、现在给出了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请您分享输入、输出条件和设计限制。 我们将对此进行研究。

    谢谢、 此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们没有听到您的任何反馈。 如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    普拉文 B