请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010024 我目前正在使用 CC1312 LaunchPad 进行网状网络、以便整合到项目中。
我将使用新的 LaunchPad 版本 D (CC1312R1F3修订版 E 芯片)来完成此项目。
在一个单独的线程中有一个关于当前芯片修订版本 E 兼容性的支持问题、所以不要再问这个问题、最好保持两个线程的分离。
是否计划发布 移植到最新 SDK 的 TIDA-010024版本?
如果这不是一个困难的过程、我可能会尝试使用 TIDA-010024 PDF 中提供的 CC1352移植说明。
谢谢!