This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:移植到 SimpleLink 13x2 26x2 SDK 3.20.0.68

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825330/tida-010024-porting-to-simplelink-13x2-26x2-sdk-3-20-0-68

器件型号:TIDA-010024

我目前正在使用 CC1312 LaunchPad 进行网状网络、以便整合到项目中。

我将使用新的 LaunchPad 版本 D (CC1312R1F3修订版 E 芯片)来完成此项目。

在一个单独的线程中有一个关于当前芯片修订版本 E 兼容性的支持问题、所以不要再问这个问题、最好保持两个线程的分离。

是否计划发布 移植到最新 SDK 的 TIDA-010024版本?

如果这不是一个困难的过程、我可能会尝试使用 TIDA-010024 PDF 中提供的 CC1352移植说明。

谢谢!