主题中讨论的其他器件: UCC256301
大家好、
此 TIDA-010015模型针对我们的设计进行了重新设计、其设计功率为600W、因此该设计完成了一些升级。 在启动过程中、我们可以看到该电源在负载3A 后自动关闭、但它应该能够提供25A 电流。
请告知可能出现的问题、以及我需要在哪里工作/寻求解决此问题。
期待专家建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此 TIDA-010015模型针对我们的设计进行了重新设计、其设计功率为600W、因此该设计完成了一些升级。 在启动过程中、我们可以看到该电源在负载3A 后自动关闭、但它应该能够提供25A 电流。
请告知可能出现的问题、以及我需要在哪里工作/寻求解决此问题。
期待专家建议。
您好、Balasubramani、
感谢您关注 TIDA-010015。
您的电路板在负载为25A 时可以正常工作、但在负载为3A 时会关断。 对吧?
以下是我的建议:
1.确认 PFC 将关断或 LLC 将在3A 负载下关断;
2.将输出负载从重负载降低到轻负载,观察关断的负载水平;
在步骤2中、监控输出电压和谐振电流波形。 关闭前检查是否存在异常现象。
BR
Cheng
您好、Cheng、
关断后,输出无法看到,且 PFC 输出电压保持导通,尝试保持稳定,但 LLC 未正确切换,因此在次级侧没有切换。
已检查所有组件的阻抗、情况良好、但我们无法找到 LLC 部分无法运行的原因。
我们是这个领域的新用户、我们可能需要专家的帮助来解决这个问题。
让我们知道如何调试这个问题,让我知道如何探测这个谐振电流波形,我们没有差分电缆,而是有高压单端电缆。
请在此处提供帮助。
BR
巴拉
您好、Bala、
以下是我的问题和建议、请在您的电路板上查看。
您可以检查保护类型吗? 断续还是闭锁?
测量 LO 波形、检查断续时间是否约为1S?
移除 R49以禁用 OVP 功能、然后检查电路板是否会关闭?
移除 R66以禁用突发模式、然后检查电路板是否会关闭?
UCC256301 包括三级过流保护、输出过压保护、输入电压 OVP 和 UVP、栅极驱动器 UVLO 保护和过热保护。
您可以逐个检查保护类型。
BR
Cheng
您好、Bala、
当输入电压为120VDC 时、PFC 级是否处于活动状态?
我是说 PFC 会在120VDC 输入时生成400VDC 总线电压?
如果 PFC 处于非活动状态、由于 LLC 的增益能力、120VDC 输入电压对于 LLC 输入而言将过低。
如果 PFC 处于激活状态、您可以检查 PFC 级是否在此输入电压下工作正常、并生成400VDC 总线电压。
如果 PFC 级能够正常工作并生成400VDC 总线电压、 接下来、您可以使用外部直流电源400V 来检查 LLC 级是否工作正常。
等待您的评估结果。
谢谢!
BR
Cheng
您好、Cheng、
请在下面找到答案。
当输入电压为120VDC 时、PFC 级是否处于活动状态?
-是的,它正在工作,它已生成390VDC
我是说 PFC 会在120VDC 输入时生成400VDC 总线电压?
--是的
如果 PFC 处于非活动状态、由于 LLC 的增益能力、120VDC 输入电压对于 LLC 输入而言将过低。
我们在这里很好
如果 PFC 处于激活状态、您可以检查 PFC 级是否在此输入电压下工作正常、并生成400VDC 总线电压。
我们在这里很好。
如果 PFC 级能够正常工作并生成400VDC 总线电压、 接下来、您可以使用外部直流电源400V 来检查 LLC 级是否工作正常。
尚未测试,由于生成了输出,因此我们尚未测试此情况。
到目前为止、我们已经使用135VDC 进行了测试、因为欠压设置几乎接近120V 可能会导致先前出现此问题。 但是,我们需要调整欠压设置并使用低直流电压进行测试。
我们在电路板上面临新问题、例如在过流测试后、某些电路板无法正常工作、例如在5倍4倍电路板未正常供电的情况下。
而在交流输入较低的情况下,有时会导致启动不能正常工作等问题,从而导致电路板不稳定,输入电压较低。
请在此处提供建议
您好、Bala、
我的建议如下:
1、对于120VDC 输入下的问题、LLC 将在输出负载低于3A 时关断。
在上面对您的描述中、我建议使用外部400Vdc 作为 LLC 的输入电压、然后检查 LLC 是否能够在满负载范围内正常工作。
此方法可帮助您了解 LLC 级是否存在任何设计问题。
此外、135VDC 输入电压的测试结果是什么?
2.对于新问题、测试过流测试后电路板无法正常工作。
BLK 设置是什么? LLC 启动的输入电压? 如果输入电压过低、可能会导致 PFC 级受到保护。
此外、我还会将此问题转发给 IC 设计人员以进行检查。
谢谢!
BR
Cheng
您好、Bala、
根据我的调试经验、最好将问题分开、然后单独解决。
当您分析问题时、请使电路变得简单。
如果分析的电路很复杂、很难找出真正的原因。
对于 R12烟雾问题、我想它来自额定功率不够大。
在启动期间、将有大电流流经 R12。
如果 可承受的额定功率不够大、它将会燃烧。
建议使用额定功率更高的电阻器来替代它。
我建议您使用0欧姆跳线将 R12短路、并首先解决另一个问题。
非常感谢!
BR
Cheng