This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:电源设计关闭

Guru**** 1414690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818990/tida-010015-power-supply-design-getting-turned-off

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件: UCC256301

大家好、

此 TIDA-010015模型针对我们的设计进行了重新设计、其设计功率为600W、因此该设计完成了一些升级。 在启动过程中、我们可以看到该电源在负载3A 后自动关闭、但它应该能够提供25A 电流。  

请告知可能出现的问题、以及我需要在哪里工作/寻求解决此问题。  

期待专家建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balasubramani、

    感谢您关注 TIDA-010015。

     您的电路板在负载为25A 时可以正常工作、但在负载为3A 时会关断。 对吧?

    以下是我的建议:

    1.确认 PFC 将关断或 LLC 将在3A 负载下关断;

    2.将输出负载从重负载降低到轻负载,观察关断的负载水平;

    在步骤2中、监控输出电压和谐振电流波形。 关闭前检查是否存在异常现象。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    关断后,输出无法看到,且 PFC 输出电压保持导通,尝试保持稳定,但 LLC 未正确切换,因此在次级侧没有切换。

    已检查所有组件的阻抗、情况良好、但我们无法找到 LLC 部分无法运行的原因。

    我们是这个领域的新用户、我们可能需要专家的帮助来解决这个问题。  

    让我们知道如何调试这个问题,让我知道如何探测这个谐振电流波形,我们没有差分电缆,而是有高压单端电缆。  

    请在此处提供帮助。  

    BR

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请与我分享您现在使用的 PCB 文件的确切原理图。

    我需要对其进行审核、然后提出我的建议。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您能告诉我您的邮件 ID 吗? 由于此设计文件包含我们的客户详细信息,因此我们不想在论坛中表达。  

    希望您能就此问题进行合作和提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请将原理图和 PCB 文件发送给他的电子邮件:cheng-liu@ti.com

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我已共享设计文件、请检查并恢复。

    BR

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    以下是我的问题和建议、请在您的电路板上查看。

    您可以检查保护类型吗? 断续还是闭锁?

    测量 LO 波形、检查断续时间是否约为1S?

    移除 R49以禁用 OVP 功能、然后检查电路板是否会关闭?

    移除 R66以禁用突发模式、然后检查电路板是否会关闭?

    UCC256301 包括三级过流保护、输出过压保护、输入电压 OVP 和 UVP、栅极驱动器 UVLO 保护和过热保护。

    您可以逐个检查保护类型。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢您的建议。 现在、我们计划通过删除 LLC 部分来单独验证此 PFC 部分、我们将使用外部偏置电源。 您能告诉我在高压下无负载运行 PFC 是否安全吗?

    请让我来看看可能的情况。 在跳转到其他部分之前、我们需要确保 PFC 正常工作。  

    BR

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    PFC 在无负载情况下正常。  

    但是、我想提一下、由于没有负载放电、请注意高电压、保持时间很长。

    此外、当您为 PFC 控制器使用外部电源时、请确保 LLC 控制器与 PFC 级完全断开。

    否则、UCC256301的高压启动电路将耦合到外部电源中、这会带来危险。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    感谢快速响应。 将相应地测试 PFC 并保持发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    当我们在下一个电路板上进行工作时、面临与无负载相同的问题时、该电路板可以提供预期的输出、但当我们加载电源大约20W (接近1A)时、该电源会进入间断模式、并在次级侧保持开/关状态。

     

    请查找捕获的图像。

    黄色波形- HO

    蓝色波形- LO  

      

    问题2:

    在连续运行之后、LLC HB FET 损坏、PFC IC 也损坏。 这是在第三个电路板上发生的。  

    请让我在需要寻找的地方解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    如果您有任何进展、请告诉我。

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们发现根本原因和电路板根据我们对交流输入的要求正常工作、但我们面临的是直流输入电压问题。  

    注意:交流输入220VAC、直流输入120VDC

    我们还没有找到直流电源不稳定的根本原因。 根据对直流输入的观察结果,大容量电容、浪涌限制 MOSFET 变热,我们在负载7.5A 负载后,这个稳定的15V 辅助电压轨短路。

    请分享您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您是说有两种类型的输入电压、交流输入和直流输入、对吧?

    将仅在直流输入端出现问题、对吧?

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、  

    是的。 你是对的。  

    到目前为止、我们已使用120VDC 作为输入、但仍需检查输入电压是否增加。  

    让我有你的想法。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    当输入电压为120VDC 时、PFC 级是否处于活动状态?

    我是说 PFC 会在120VDC 输入时生成400VDC 总线电压?

    如果 PFC 处于非活动状态、由于 LLC 的增益能力、120VDC 输入电压对于 LLC 输入而言将过低。

    如果 PFC 处于激活状态、您可以检查 PFC 级是否在此输入电压下工作正常、并生成400VDC 总线电压。

    如果 PFC 级能够正常工作并生成400VDC 总线电压、 接下来、您可以使用外部直流电源400V 来检查 LLC 级是否工作正常。

    等待您的评估结果。

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您是否检查了根本原因是否来自 LLC 的增益能力?

    等待您的评估结果。

    非常感谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    请在下面找到答案。

    当输入电压为120VDC 时、PFC 级是否处于活动状态?

    -是的,它正在工作,它已生成390VDC

    我是说 PFC 会在120VDC 输入时生成400VDC 总线电压?

    --是的

    如果 PFC 处于非活动状态、由于 LLC 的增益能力、120VDC 输入电压对于 LLC 输入而言将过低。

    我们在这里很好

    如果 PFC 处于激活状态、您可以检查 PFC 级是否在此输入电压下工作正常、并生成400VDC 总线电压。

    我们在这里很好。  

    如果 PFC 级能够正常工作并生成400VDC 总线电压、 接下来、您可以使用外部直流电源400V 来检查 LLC 级是否工作正常。

    尚未测试,由于生成了输出,因此我们尚未测试此情况。

    到目前为止、我们已经使用135VDC 进行了测试、因为欠压设置几乎接近120V 可能会导致先前出现此问题。 但是,我们需要调整欠压设置并使用低直流电压进行测试。  

    我们在电路板上面临新问题、例如在过流测试后、某些电路板无法正常工作、例如在5倍4倍电路板未正常供电的情况下。  

    而在交流输入较低的情况下,有时会导致启动不能正常工作等问题,从而导致电路板不稳定,输入电压较低。  

    请在此处提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我的建议如下:

    1、对于120VDC 输入下的问题、LLC 将在输出负载低于3A 时关断。

    在上面对您的描述中、我建议使用外部400Vdc 作为 LLC 的输入电压、然后检查 LLC 是否能够在满负载范围内正常工作。

    此方法可帮助您了解 LLC 级是否存在任何设计问题。

    此外、135VDC 输入电压的测试结果是什么?

    2.对于新问题、测试过流测试后电路板无法正常工作。

    BLK 设置是什么? LLC 启动的输入电压? 如果输入电压过低、可能会导致 PFC 级受到保护。

    此外、我还会将此问题转发给 IC 设计人员以进行检查。

    谢谢!

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    将尝试使用外部电源测试 LLC (但我们的实验中没有提供400DC 的电源)

    对于135VDC、我们已在满载条件下至少24小时进行了测试。 我们在这里使用的是135VDC。

    根据参考设计设置的 BLK 启动电压。 我们没有改变任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    好的。

    如果电路板在120VDC 下无法正常工作、我建议您使用外部源独立测试 LLC 级。

    我建议您捕获 LLC 的400V 总线电压和驱动器信号、并检查 LLC 的启动输入电压。

    确保 LLC 在相对较高的输入电压下启动。

    BR

    Cheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    在执行后续测试用例之前的最后一个查询、 在使用低电压进行测试时、我们面临许多问题、无论是交流还是直流。问题到达不同的位置、并且很多时候板根本不加电、除非我们更换 IC、而中的另一个问题是低输入电压问题是熔断电阻器(R12)上的问题 原理图中显示了烟雾,我们在该部分中观察到烟雾。  

    让我知道在哪里调试以及需要监控什么以避免将来出现问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    根据我的调试经验、最好将问题分开、然后单独解决。

    当您分析问题时、请使电路变得简单。  

    如果分析的电路很复杂、很难找出真正的原因。

    对于 R12烟雾问题、我想它来自额定功率不够大。

    在启动期间、将有大电流流经 R12。

    如果 可承受的额定功率不够大、它将会燃烧。

    建议使用额定功率更高的电阻器来替代它。

    我建议您使用0欧姆跳线将 R12短路、并首先解决另一个问题。

    非常感谢!

    BR

    Cheng