This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC21750:它是否需要 RDY 信号、nFLT 信号到 DSP/MCU 的缓冲器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825120/webench-tools-ucc21750-does-it-need-a-buffer-for-signals-of-rdy-nflt-to-dsp-mcu

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

建议 在 DSP (TMS320F28379D) 和 UCC21750之间使用 SN74LVC541APWR 等缓冲器来保护 DSP。

UCC21750 数据表 P30:故障将报告给 DSP/MCU 的输入侧、这意味着信号可以直接进入 DSP?

此外 、建议在 ADC 信号和 TMS320F28379D 的 ADC 引脚之间更好地使用 SN74LVC541APWR 等缓冲器。 我以前从未使用过。

TMS320F28379D 等 MCU 是否需要缓冲器? 何时需要考虑这一点以保护 MCU?

谢谢、

红梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmei、

    1、是的、信号 RDY 和 nFLT 可直接连接到 MCU/DSP。

    2.也许还有一些额外的系统级因素需要使用缓冲器。 例如、当信号必须经过很长的导线距离才能到达输入引脚时、缓冲器可能有助于保护 MCU/DSP。

    此致。

    Audrey