请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
建议 在 DSP (TMS320F28379D) 和 UCC21750之间使用 SN74LVC541APWR 等缓冲器来保护 DSP。
UCC21750 数据表 P30:故障将报告给 DSP/MCU 的输入侧、这意味着信号可以直接进入 DSP?
此外 、建议在 ADC 信号和 TMS320F28379D 的 ADC 引脚之间更好地使用 SN74LVC541APWR 等缓冲器。 我以前从未使用过。
TMS320F28379D 等 MCU 是否需要缓冲器? 何时需要考虑这一点以保护 MCU?
谢谢、
红梅