This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMV7239:在哪里可以找到用于 TINA 仿真的 LMV7239模型

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LMV7239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825110/webench-tools-lmv7239-where-to-find-lmv7239-model-for-tina-simulation

器件型号:LMV7239
主题中讨论的其他器件:TLV3501

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

e2e.ti.com/.../OC.TSC

TLV3501是 TI 推荐的、非常好。 但占用空间不同。

您可以在上面附加的.tsc 仿真文件中为我提供 LMV7239模型、还是在 SOT-23-5封装中提供另一个类似的器件建议? 我在 TINA 的每个文件夹中都找不到 LMV7239、但找不到它。

谢谢、

红梅