请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV7239 主题中讨论的其他器件:TLV3501、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
TLV3501是 TI 推荐的、非常好。 但占用空间不同。
您可以在上面附加的.tsc 仿真文件中为我提供 LMV7239模型、还是在 SOT-23-5封装中提供另一个类似的器件建议? 我在 TINA 的每个文件夹中都找不到 LMV7239、但找不到它。
谢谢、
红梅