主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1
尊敬的先生:
客户可以参考 TIDA-01168 为电池应用(1.5V/3V 至12V)提供低输入电压(如3V 以下)
请您仔细审核并提供建议。
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
客户可以参考 TIDA-01168 为电池应用(1.5V/3V 至12V)提供低输入电压(如3V 以下)
请您仔细审核并提供建议。
谢谢!
Steven
您好 Steven、
感谢您关注 TIDA-01168。 我是该参考设计的作者、很乐意为您提供建议。 首先、您需要的输出功率是多少? 请记住、这种低电压需要极高的电流才能获得与 TIDA-01168提供的输出功率相似的输出功率。
LM5170-Q1控制器在 HV 端口上支持6-85V 输入电压、在 LV 端口上支持3-60V 输入电压(升压模式)。 如果您希望从<3V 升压到12V、这会带来麻烦。 另请注意、您需要添加一个用于偏置 LM5170-Q1的小型升压转换器(LM5170-Q1中的模拟电路需要10V 偏置电源)。
我刚才简要介绍了我们的其他产品系列。 关于:http://www.ti.com/product/EMB1499Q?
此致、Jiri Panacek