This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:TIDA-01168:低输入电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/821667/tida-01168-tida-01168-low-input-voltage

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

尊敬的先生:

客户可以参考 TIDA-01168 为电池应用(1.5V/3V 至12V)提供低输入电压(如3V 以下)

请您仔细审核并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、你好。 请接受我们对延迟答复你的问题表示的最诚挚的歉意。  拥有此设计的设计人员将在7月29日星期一之前离开办公室。  根据与经理的讨论、他是团队中唯一能够有效回答您问题的人。   他一回到办公室就能回答你的问题。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    感谢您关注 TIDA-01168。 我是该参考设计的作者、很乐意为您提供建议。 首先、您需要的输出功率是多少? 请记住、这种低电压需要极高的电流才能获得与 TIDA-01168提供的输出功率相似的输出功率。  

    LM5170-Q1控制器在 HV 端口上支持6-85V 输入电压、在 LV 端口上支持3-60V 输入电压(升压模式)。 如果您希望从<3V 升压到12V、这会带来麻烦。 另请注意、您需要添加一个用于偏置 LM5170-Q1的小型升压转换器(LM5170-Q1中的模拟电路需要10V 偏置电源)。

    我刚才简要介绍了我们的其他产品系列。  关于:http://www.ti.com/product/EMB1499Q? 

    此致、Jiri Panacek