请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 webench 上仿真了 TPS709的温度耗散、但 RTJA 值与数据表完全不同。
我有 一个输入 电压为14V 、输出电压为3.30V 40mA @Tamb=30°C 的 TPS70933DBVR ->功率耗散为 P=(14-3,3)*40mA=428mW
如果使用数据表, RTJA 为73.3°C/W ,但如果使用 webench,则 RTJA=212.1 °C/W , 为什么????