器件型号:TIDA-00961
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1) 1)用户知道、如果交流输入约为115V 且输出功率小于100W、系统将关闭。 用户端是否有问题? 还是在您身边是一样的? 如果您的侧是相同的、原因是什么? 例如、系统没有处理轻负载? 意想不到的旅行?
2) 2)我们对快于1.2MHz 的 PWM 开关速率的控制机制是否有任何想法和/或建议? 或者我们有没有计划这样做?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00961
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1) 1)用户知道、如果交流输入约为115V 且输出功率小于100W、系统将关闭。 用户端是否有问题? 还是在您身边是一样的? 如果您的侧是相同的、原因是什么? 例如、系统没有处理轻负载? 意想不到的旅行?
2) 2)我们对快于1.2MHz 的 PWM 开关速率的控制机制是否有任何想法和/或建议? 或者我们有没有计划这样做?
黄维恩
您好、Wayne、
从理论上讲、此设计可以将开关频率升至1.2MHz、但我认为需要付出很大的努力。
首先 、PWM 分辨率需要使用高分辨率 PWM、10ns 的 PWM 步长可能还不够;
然后、主开关的死区时间将占用整个 PWM 周期的更大百分比、这可能需要更精确的调整;
第三、请注意驱动器的延迟、它可能会将 OCP 电平增加到意外的水平、尤其是在输入电压浪涌期间。
虽然与控制和 ZVS 调节相关、但它们可能使用相似的频率、而不遵循增加的开关频率。