This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:如果 PWM 开关速度快于1.2MHz、该怎么办?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/823036/tida-00961-what-if-pwm-is-switched-faster-than-1-2-mhz

器件型号:TIDA-00961

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

1) 1)用户知道、如果交流输入约为115V 且输出功率小于100W、系统将关闭。 用户端是否有问题? 还是在您身边是一样的? 如果您的侧是相同的、原因是什么? 例如、系统没有处理轻负载? 意想不到的旅行?

2) 2)我们对快于1.2MHz 的 PWM 开关速率的控制机制是否有任何想法和/或建议? 或者我们有没有计划这样做?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wayne

    由于我不是此设计的主要所有者、我需要一些时间来进行115V 100W 条件的测试。

    对于传感器问题、我认为它将在非常轻的负载条件下发生。 我认为 PFC 级可以关断或进入突发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的西瓜梅隆,

    我们将等待您的回复(1)。

    对于问题(2)、现有设计基于1MHz。

    由于对于更高的 PWM、电感器的物理尺寸可能会更小、他们想知道我们对此有没有任何想法/建议/计划。

    这不仅适用于非常轻的负载。

    韦恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    从理论上讲、此设计可以将开关频率升至1.2MHz、但我认为需要付出很大的努力。

    首先 、PWM 分辨率需要使用高分辨率 PWM、10ns 的 PWM 步长可能还不够;

    然后、主开关的死区时间将占用整个 PWM 周期的更大百分比、这可能需要更精确的调整;

    第三、请注意驱动器的延迟、它可能会将 OCP 电平增加到意外的水平、尤其是在输入电压浪涌期间。

    虽然与控制和 ZVS 调节相关、但它们可能使用相似的频率、而不遵循增加的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wayne

    我已经检查了115V 100W 条件、它会同时关闭。

    在这种情况下、此设计似乎存在一些问题。