请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2460 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我可以将输入值设置为超过3V 吗?
在以下仿真中、Vin 是一个0V 至5V 的三角波、直流电平为2.5V。 当电压为5V 时、运算放大器的正输入(VCS_o)为3.3V、实际输出(VCS_op)是多少? 仿真值为3.3。
数据表显示输出将小于3V。 我想知道我是否可以为真实电路中的输入设置超过3V 的电压? 超过3V 时、它是否会饱和? 谢谢、- Hongmei Wan