This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20367:输出整流二极管散热注意事项

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/818302/pmp20367-heatsinking-considerations-for-output-rectifying-diodes

器件型号:PMP20367

您好、专家、

我将 PMP20367参考设计用于我的一个项目。 我的问题是:

建议将哪个散热器部件号与电路中使用的整流二极管(D23、D24、D25和 D26)配合使用。

2.我是否需要使用绝缘材料将凸片和散热器相互隔离。

3.如果不使用绝缘、散热器的安装端子应通过 PCB 连接到整流二极管的阴极。

谢谢、

此致、

Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikha、

    我已联系该项目的设计人员。 他将与他联系。

    我建议您首先查看 TI 电源设计器研讨会上的电源布局主题。 您可以在 www.ti.com/powerseminars 上找到它。 以下是指向此特定主题的链接。 http://www.ti.com/lit/slup230 我们将讨论半导体器件的散热问题。

    对于用于 D23、D24、D25和 D26的特定散热器、原理图和 BOM 建议使用 Aavid 的578622B03200G。

    将提供更多信息。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikha、

    是的、您将需要绝缘体来相互隔离二极管、因为此设计使用具有非隔离式标签 TO-220封装的全桥整流器结构。

    也可以使用具有隔离式 TAB 封装的二极管、如 MBRF10200。

    如果隔离器未与非隔离式标签 TO-220封装配合使用、则可以将散热器连接到 D25和 D26阴极、而散热器与输出短接。 您将需要为 D23和 D24使用单独的浮动散热器。

    我认为使用隔离式薄型封装二极管应该更适合您。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-Yang-Yu、

    我有以下问题:

    VS-MUR2020CTPBF 的平均正向电流额定值为20A (两个阳极端子组合器)、而隔离式薄片封装(MBRF10200)的平均电流额定值为10A 和

    2.MBRF10200的 RthJC 为4.5C/W、而 VS-MUR20CTPBF 为1.25C/W。

    这会影响电路的热性能和电气性能。 此外、与 VS-MUR2020CTPBF 相比、MBRF10200的反向电流更高。

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Sheng-Yang Yu、

    我有以下问题:

    VS-MUR20CTPBF 的平均前向整流电流(AV)为20A (两个阳极端子组合在一起)、而对于 MBRF10200、它仅为10A。

    VS-MUR2020CTPBF 的结至外壳温度电阻(RthJC)为1.25C/W、而对于 MBRF10200为4.5C/W

    这将如何影响器件的电气和热性能。 以及考虑对散热器进行哪些更改。

    谢谢你。

    此致、

    Mikha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mikha、

    使用隔离式 TAB 封装将使二极管结温更高。 使用20A 二极管有助于降低由于或 Vf 略低而导致的二极管功率损耗。

    但是、LLC 转换器上每个二极管的平均电流约为输出电流的一半。 对于 PMP20367设计中的5A 输出电流、每个二极管的平均电流为2.5A。 假设 Vf=0.9V、则每个二极管的损耗为2.25W。 结至外壳的热阻为4.5degC/W、二极管结与其外壳之间的热阻差可达10.125°C。 如果您查看 PMP20367测试报告的热像图、则在25摄氏度环境温度下、二极管外壳温度约为65摄氏度。 因此二极管结温为~75摄氏度、这对我来说仍然很好。 但它实际上取决于您的设计中的最高环境温度。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Sheng-Yang Yu、

    很抱歉耽误你的回答。 是的、我将使用隔离式 TAB 封装。 感谢你的帮助。

    谢谢你。

    此致、

    Mikha。