This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25145:LM25145 Webench 设计不正确的原理图?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/822297/webench-tools-lm25145-lm25145-webench-design-incorrect-schematic

器件型号:LM25145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我一直在尝试 Webench 电源设计工具、但不确定生成的原理图的一部分是否正确。

它表明 Vcc、PGOOD 和 SYNCIN 引脚应全部连接在一起、并且还应连接到一个电容器以接地(下面用红色圆圈标出)
但是、我认为只应将 Vcc 连接到电容器、应将 PGOOD 用作输出(或保持断开连接)、SYNCIN 取决于是使用外部同步输入还是使用二极管仿真模式。

这种设计是有原因的、还是有故障?

提前感谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您指出这一点。 你是对的。 这是工具中的原理图问题。 我们将更新此原理图。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    根据数据表、

    VCC 引脚应通过电容器连接到 AGND。

    2.PGOOD 引脚应通过 Rgood 电阻器连接到直流电源(VCC)。

    如果需要 FPWM 模式、SYNCIN 引脚可通过 Rvcc 电阻器连接到 VCC。

    谢谢、此致、
    普拉文 B