请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我一直在尝试 Webench 电源设计工具、但不确定生成的原理图的一部分是否正确。
它表明 Vcc、PGOOD 和 SYNCIN 引脚应全部连接在一起、并且还应连接到一个电容器以接地(下面用红色圆圈标出)
但是、我认为只应将 Vcc 连接到电容器、应将 PGOOD 用作输出(或保持断开连接)、SYNCIN 取决于是使用外部同步输入还是使用二极管仿真模式。
这种设计是有原因的、还是有故障?
提前感谢、
Richard