This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM337:宏文件中出错

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/817056/tina-spice-lm337-error-in-macro-file

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在创建新宏时、它显示了一些形状错误。 已从 TI 网站下载 SPICE 文件。有两个 spicemodel 可用、我已尝试使用这两个 spicemodel。请帮助纠正错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    我尝试并能够生成符号文件。 PFA 以下符号文件。

    e2e.ti.com/.../LM337_5F00_N_5F00_TRANS.TSM

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    请您解释具体的问题是什么? 如何使用符号文件(LM337_N_TRANS.TSM)?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    您使用的是哪个版本的 TINA-TI 软件?

    您是否下载了 TINA-TI 软件的最新版本: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我认为我使用的是最新版本{版本9.3.2.200.277 SF-TI}。

    Aftab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    您的操作系统是什么? Windows 还是 Linux? 以及哪个版本?

    您能不能通过转至"Help"(帮助)->"About "(关于)来确保您确实使用的是最新版本。

    正如 ArPAN 所确认的、我们没有发现任何问题。

    因此、如果您使用的是 Windows 7、8或10、并且您使用的是最新版本、遗憾的是、我们无法为您提供太多帮助、因为我们没有看到同样的问题。

    您的下一个最佳途径是直接联系 DesigSoft (TINA 供应商)、看看他们是否可以在那里为您提供帮助。

    请访问 www.tina.com 、然后转到支持部分

    Herman