主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在创建新宏时、它显示了一些形状错误。 已从 TI 网站下载 SPICE 文件。有两个 spicemodel 可用、我已尝试使用这两个 spicemodel。请帮助纠正错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aftab:
我尝试并能够生成符号文件。 PFA 以下符号文件。
e2e.ti.com/.../LM337_5F00_N_5F00_TRANS.TSM
谢谢、此致、
Arpan Gupta
尊敬的 Aftab:
请您解释具体的问题是什么? 如何使用符号文件(LM337_N_TRANS.TSM)?
谢谢、此致、
Arpan Gupta
尊敬的 Aftab:
您使用的是哪个版本的 TINA-TI 软件?
您是否下载了 TINA-TI 软件的最新版本: http://www.ti.com/tool/TINA-TI
Herman
尊敬的 Aftab:
您的操作系统是什么? Windows 还是 Linux? 以及哪个版本?
您能不能通过转至"Help"(帮助)->"About "(关于)来确保您确实使用的是最新版本。
正如 ArPAN 所确认的、我们没有发现任何问题。
因此、如果您使用的是 Windows 7、8或10、并且您使用的是最新版本、遗憾的是、我们无法为您提供太多帮助、因为我们没有看到同样的问题。
您的下一个最佳途径是直接联系 DesigSoft (TINA 供应商)、看看他们是否可以在那里为您提供帮助。
请访问 www.tina.com 、然后转到支持部分
Herman