请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM348 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我的 LM348 PSpice 模型有问题。 我从 TI 的网站下载了最新的模型、但是我遇到了仿真问题。 我首先使用一个简单的运算放大器电路、无论我的输入是什么、我都将获得稳定的3V 直流输出。
我希望模拟正弦波振荡器电路、但我无法通过此步骤。 该模型似乎存在问题。 请帮助。
谢谢你。